结果:找到"GPRS WIS800C 透传 MQTT HTTPS TCP/UDP",相关内容229条
- 4GCAT1DTU模块ML302可实现掉线自动联网和数据透传
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: TCP透传 自动联网模块 数据透传 4G DTU模块 TCP连接OneNET 发帖人:ljfceo 发帖时间:2020-07-22 16:12:00
- 沁恒网络芯片赠送活动!CH9120模块测评
- 看到沁恒的网络芯片免费赠送的活动啦,真是诚意十足。准备申请CH395模块来让STM的单片机联网。网上随便一个以太网模块都好几十,点赞免费赠板传送门:http://club.szlcsc.com/article/details_41784_1.html抓紧把先前申请的CH9120模块测评啦,之前就是看中无需编程,简单配置才选择的。此次测评我主要针对数据传输稳定性及模块运行功耗来的。毕竟这是款网络数据包和串口数据双向透明传输的芯片。(一)CH9120模块外观怎么说呢,当初看手册介绍芯片是QFN28封装的,大小4mm*4mm,体积够小才想尝试下的,收到模块后发现也太可爱了吧,我申请的是TTL串口转...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 网络串口透传 CH9120 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-08-28 18:06:00
- 蓝牙产品必备:串口蓝牙透传方案
- 随着蓝牙技术的普及与发展,越来越多的电子产品选择了这种低成本无线通信的方式。串口作为一种使用广泛的通信接口,通过串口转蓝牙,进行无线通信传输的需求逐渐展现出来。蓝牙串口透传模块使用极其便利,开发者不需要了解蓝牙协议栈是如何实现的,只需要使用串口蓝牙模块就可以方便地开发蓝牙无线传输产品。借助CH9141串口蓝牙透传模块可以快速实现串口设备的蓝牙无线通信,大大降低串口扩展蓝牙接口难度并缩短蓝牙产品开发周期。一.应用框图二.CH9141串口蓝牙透传模块具备以下优势>串口和蓝牙数据双向透明传输>符合BLEV4.2规范>支持蓝牙广播、主机、从机模式>支持串口AT指令配置和蓝牙配...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口蓝牙 透传 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-07-25 17:51:00
- GRPS模块WIS800C使用过程注意的问题
- 刚刚整理一份文档,关于GPRS模块WIS800C使用过程中,遇到的问题现象和注意事项。如有什么其他模块问题,大家可以在下方提出,看到后一起解答。后期将会继续更新...文档已上传,请自行下载了解:GPRS模块使用过程注意事项.pdf刚接触GPRS模块的朋友,先看上次发的帖子。链接如下,TCP连接服务器帖子:http://club.szlcsc.com/article/details_37618_1.htmlhttp://club.szlcsc.com/article/details_38397_1.htmlMQTT测试帖子:http://club.szlcsc.com/article/deta...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WIS800C GRPS模块 MQTT协议 电源 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-04-17 14:11:00
- GRPS模块WIS800C简介及应用领域
- WIS800C简介及应用领域,做了个简介图,方便了解WIS800C相关性能参数及应用。已上传,请自行下载:WIS800C简介和应用领域.zip
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2G GPRS模块 WIS800C 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-02-27 11:12:00
- WIS800CTCPClient透传模式连接远程服务器使用方法
- WIS800C是否支持透传功能?如何使用?答案:支持!使用非常简单,下面将会讲述使用。小知识:透传,即透明传输(pass-through),指的是在通讯中不管传输的业务内容如何,只负责将传输的内容由源地址传输到目的地址,而不对业务数据内容做任何改变。今天给家演示一遍,操作非常简单。关于准备的材料和工具以及接线方式方法在上一篇文档讲过,请自行查阅,链接如下:http://club.szlcsc.com/article/details_38376_1.html使用到相关AT命令如下:(1)基本状态检测的命令:握手测试:AT读卡测试:AT+CPIN?网络注册:AT+CREG?附着网络:AT+CGA...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2G模块 WIS800C 透传 非透传 TCP通信 TCP Client 服务器 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-02-23 15:33:00
- WIS800CTCPClient非透传模式连接远程服务器使用方法
- 将在最近几天的时间,给大家介绍一款2G模块WIS800C的相关应用案例的使用方法。这个模块规格书已上传,请自行下载:WIS800C规格书_CN.pdf今天给大家介绍第一个内容:如何使用该GPRS模块WIS800CTCPClient在非透传模式连接远程服务器的操作方法。测试准备一个USB转TTL、GPRS评估板、杜邦线若干、FPC柔性天线(全频段)以及一张测试物联网卡(30M/月流量卡)以下是准备工作的材料,供电方式:建议采用独立电源5V2A,这样可以保证模块稳定工作。这里是测试,则采用USB转TTL串口线的5V电源给模块供电,是可以的。接线方式:如上图片所示。这里就开始直接奔主题了。TCPC...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2G模块 WIS800C 透传 非透传 TCP通信 TCP Client 服务器 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-02-22 15:44:00
- GPRS模块WIS800C支持透传/MQTT/HTTP/HTPPS/TCP/UDP连接
- GPRS模块WIS800C支持透传/MQTT/HTTP/HTPPS/TCP/UDP连接。规格书已上传,可以自行下载,链接如下:WIS800C规格书_CN.pdf如果有需要了解的朋友,可以联系本人,技术问题可以互相沟通交流。技术支持:刘工:13316931709微信同号工作QQ:2090621741
- 所属专栏: 谈天说地 标签: GPRS WIS800C 透传 MQTT HTTPS TCP/UDP 发帖人:ljfceo 发帖时间:2018-12-04 15:05:00
- 推荐一款低功耗蓝牙(BLE--BluetoothLowEnergy)串口透传IC
- 低功耗蓝牙(BLE--BluetoothLowEnergy)IC产品特性:供电:2.2~3.6V供电工作温度:0°Cto70°C存储温度:-50°Cto125°C内置LDO工作电流:2mA睡眠电流:<20uA关机电流:<350nA2级低功耗模式:睡眠模式(SleepMode)及断电模式(PowerDownMode)整合高性能的射频及调制解调器(MODEM),接收器(RX)支持超过75dB的可编程增益,感度(Sensitivity)可高达-90dBm。只要透过串行外设接口(SPI)或通用异步收发传输器(UART),即可进行BLE的透传工作封装:32-pinQFN(4mmx4mm)小...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: BLE 串口透传 发帖人:凡凡 发帖时间:2017-10-14 21:32:00
- GPRS/GSM模块A6在物联网【透传云中】的应用简介
- 安信可透传云(TransparentTransmissionCloud)是安信可为方便广大客户测试无线类产品而推出的实用工具。它就像是一个跑在服务器上的网络调试助手。支持客户端之间的数据相互转发,可用于ESP8266透传测试,GPRS系列模组(如这下面这款A6模块)测试,手机APP透传方式控制ESP8266等设备!什么是透传?透传即透明传输,类似于GPRSDTU,通俗讲就是不管串口传的是什么,A6模块作为一个通道,把要传输的内容完好传给设定好的服务器。反之,服务器端传输也是一样效果。市面上的GPRS模块都必须支持自有的协议,而A6作为一款使用简单的GPRS透传模块,方案成熟拥有标准GSM07...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: GPRS GSM A6 透传云 物联网 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2017-09-05 22:04:00
返回